主题中讨论的其他器件: DRV8705-Q1、DRV8702-Q1
大家好、
我的客户 在其项目中使用了 DRV8703-Q1、现在他们遇到了一个问题、您能帮助我们提供一些评论吗? 谢谢!
当 VCP 连接到反向 Mos 且电压为10V、并且 VM 断电时、VM 上的测量电压为2V、VGH 为0。
VM 电压似乎是由芯片内部的漏电流引起的。 但是、根据数据表、 VM 和 VCP 之间有两个反相二极管、并且 VCP 上的电压理论上不影响 VM。
为了避免外部电容的影响、客户尝试移除 VCP 和 VM 之间的电容、但 VM 处仍然有2V。
您能评论一下 VM 和 VCP 之间的内部电路吗? 由于 VM 已断电、VCP 上的电压是否可能会通过内部电路影响 VM 的电压?
谢谢!
此致、
常春藤