This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:Hi-Z 电阻负载

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962, DRV8955
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1304260/drv8962-hi-z-resistive-load

器件型号:DRV8962
主题中讨论的其他器件: DRV8955

大家好。 我们有一个非典型应用 、该应用使用 DRV8962和功率运算放大器来驱动容性负载。 DRV8962输出和运算放大器输出与容性负载并联、并且在 DRV8962和运算放大器之间有一个电阻器。 请参见下图以了解一般连接。

一般来说、此设置正常工作。 运算放大器控制容性负载的大部分输出信号、而 DRV8962在某些信号转换中触发高电平或低电平 FET。 当容性负载保持在稳态电压时、DRV8962将被禁用(ENx 为低电平)、并且运算放大器保持输出电压。 我们面临的问题是、在该状态下、R1上出现了大约0.2V 到0.5V 的压降。 这会在 R1和运算放大器上引起不必要的散热。 由于电容器此时已充满电、因此阻性负载的唯一来源是 DRV8962处于高阻态。  

此外、如果我们将 DRV8962置于睡眠模式、将 nSLEEP 驱动为低电平、则会消除电阻负载、并且 R1上没有压降。 多余的热量得以消除。

R1上的稳态电压和压降之间的关系不像我预期的那样呈线性、因此我们在确定 DRV8962的电阻负载时会遇到一些问题。  您是否有关于禁用时 DRV8962输出信号行为/阻抗的任何详细信息? 我们无法在数据表中找到任何详细信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    啊,很有趣  您能否发布 R1压降的示波器捕获? 我想看看电压是从高电平开始然后像电容器放电电路一样下降、还是由内部保护二极管或其他原因造成的。   

    R1、R2的值是多少、以及哪个模型的运算放大器?

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    我们的想法是、 FET 二极管也可以、但不确定如何处理。 R1通常为10R、R2为3R。 此外、我们使用36V 为 DRV8962供电。

    我认为 R2不会对此产生太大的影响、因为我们为了其他目的在整个测试过程中对 R2进行了更改。 我们还移除了电容性负载、对行为没有影响。  

    有关几个示波器截图、请参阅下文。 第一个是/sleep 低电平。 这里没有电流或散热。

    当我切换/sleep 高电平并保持 ENx 为低电平时、电阻器上会出现一个小压降。 请参见下方的。

    请告诉我您的想法。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    该泄漏可归因于 H 桥的内部电路。 下面是内部栅极驱动器的简要电路图。 您可能会注意到从 OUTx 到 HS 输出 FET 栅极的齐纳二极管。 这是为了确保 HS FET 的源极和栅极在 Hi-Z 时不悬空。 当 ENx 为0时、HS_PD FET 将导通并用作从 OUTx 到齐纳二极管的灌电流路径。 当器件处于睡眠模式时、HS_PD FET 不会接收驱动、但显示了复位的另一个 FET 通过约50k 电阻器导通、导致泄漏更小、尽管会通过齐纳二极管从 OUTx 泄漏电流路径。 我希望这能够解释您观察到的行为。 您可能必须解决这个问题。 谢谢。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Murugavel。 这是很好的信息。 看看我们是否可以解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Murugavel。 一个快速的后续问题。 DRV8955在半桥输出上是否具有相同类型的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    虽然它可能与类型完全不同的电路、但我希望 HS FET 具有类似的器件、该器件在 OUTx 上具有朝向 GND 电位的电流泄漏路径。 那么关于泄漏路径是肯定的。

    此致、Murugavel