请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8424 大家好、支持团队。
我的客户在 PGND 和 GND 之间有一个100Ω 连接。
我不确定是不是原因、但我遇到了多个设备损坏的问题。
我们目前正在调查布局是否存在任何问题、但您能否向我们提供一些建议、说明如果我们使用电阻器来分离 PGND 和 GND、会出现哪种问题?
此致、
千兆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Higa:
正确、在 DRV8424上使用电阻器来隔离 PGND 和 GND 肯定会导致问题、这可能会导致您遇到的器件损坏。 原因如下:
PGND 的用途:
使用电阻器时出现的问题:
建议: