This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:用一个电阻器连接 PGND 和 GND

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1306471/drv8424-connect-between-pgnd-and-gnd-with-a-resistor

器件型号:DRV8424

大家好、支持团队。

我的客户在 PGND 和 GND 之间有一个100Ω 连接。
我不确定是不是原因、但我遇到了多个设备损坏的问题。
我们目前正在调查布局是否存在任何问题、但您能否向我们提供一些建议、说明如果我们使用电阻器来分离 PGND 和 GND、会出现哪种问题?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Higa:  

    正确、在 DRV8424上使用电阻器来隔离 PGND 和 GND 肯定会导致问题、这可能会导致您遇到的器件损坏。 原因如下:

    PGND 的用途:

    • PGND 表示"电源接地"、用于大电流电机驱动电路。
    • 它有助于将驱动器产生的高频开关电流与连接到 GND 的敏感模拟和逻辑电路分离。
    • 理想情况下、PGND 和 GND 应在通常靠近电源输入的位置单点连接在一起、以创建一个公共接地基准。

    使用电阻器时出现的问题:

    • 在 PGND 和 GND 之间放置一个电阻器会产生一个接地环路、破坏公共接地基准。
    • 这会引入接地噪声以及 PGND 和 GND 之间的电压差、从而导致:
      • 更高的 EMI: 接地环路可充当天线、辐射的电磁干扰会破坏附近的其他电路。
      • 电压偏移 :PGND 和 GND 之间的电阻器存在可能产生电压偏移,因为电流流经电阻器时电阻器上的电压降。 这可能会影响栅极驱动器和其他依赖于稳定接地基准的敏感元件的性能
      • 逻辑错误和数据损坏: PGND 上的电压波动会干扰连接到 GND 的敏感模拟和逻辑信号、从而导致不可预测的行为和数据错误。
      • 电机控制不稳定: 接地基准不稳定可能对驱动器精确控制电机电流和位置的能力产生负面影响。
      • 热性能 :如果接地连接没有优化,设备的热性能可能会受到影响。 使用大金属平面和多个过孔有助于散热、接地路径中的电阻器可能会干扰这种热管理

    建议:

    • 移除电阻器并将 PGND 和 GND 单点连接在一起 放置在靠近电源输入的位置。
    • 确保布局通过使大电流电源迹线与信号迹线保持分离以及有效地布置 GND 平面来更大限度地减少接地环路。
    • 有关正确 PCB 布局和接地连接的建议、请参阅 DRV8424数据表。 另请参阅 电机驱动器电路板布局的最佳实践- https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf#page=9