请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
我们是否有设备可以满足以下要求?
驱动器电压:3V~5.5V
逻辑电压:2.5V~3.6V
IOT/ch:300mA(最小值)
应用: x2步进电机
微步进:64 128 256ustep
接口:SPI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们是否有设备可以满足以下要求?
驱动器电压:3V~5.5V
逻辑电压:2.5V~3.6V
IOT/ch:300mA(最小值)
应用: x2步进电机
微步进:64 128 256ustep
接口:SPI
嘿 Dane、
遗憾的是、我们似乎没有任何具有 SPI 的驱动器可以控制2个步进电机。 以下页面介绍了我们具有4个全桥(可以控制2个步进电机)的步进驱动器- https://www.ti.com/motor-drivers/stepper-driver/products.html#2122=4&
DRV8849 是最近发布的一款具有硬件控制的驱动器、非常适合这一需求。
DRV8823 具有串行通信并且能够控制2个步进电机。
此致!
雅各布