This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:调查

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1304327/drv10983-an-inquiry

器件型号:DRV10983

团队、您好!

我有3个问题:

DRV10983PWP 与 DRV10983PWPR 之间的区别是什么?

2.如果未使用微控制器、CAN 的所有引脚10 (SCL)、11 (SDA)、12 (FG)、13 (SPEED)和14 (DIR)、 保持悬空?

3.数据表中提到"应遵循以下连接顺序以避免
热开关和浮动接地、这可能会导致可靠性问题:1 - GND、2 - VCC、3 - PWM、4 - FG"、如何以及何时应实现这种连接顺序?

提前感谢

穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    DRV10983PWP 与 DRV10983PWPR 之间的区别是什么? 这是如下所示的封装数量(来自数据表)

    2.如果未使用微控制器、CAN 的所有引脚10 (SCL)、11 (SDA)、12 (FG)、13 (SPEED)和14 (DIR)、 保持悬空?

    不保持悬空、DIR 控制电机方向。 如果 DIR 引脚状态发生变化、驱动器会停止电机、并在发生变化或相同的情况下在新方向上重新启动。  

    如果您需要编程或读取状态, SDA, SCL 会将其保持为高电平。  

    更干净的做法是将行提交到知道状态而不是悬空。

    3.数据表中提到"应遵循以下连接顺序以避免
    热开关和浮动接地、这可能会导致可靠性问题:1 - GND、2 - VCC、3 - PWM、4 - FG"、如何以及何时应实现这种连接顺序?

    在任何其他信号之前连接地可确保为其他信号提供适当的参考。 然后是 VCC、以确保器件现在正确偏置。

    您能否提供您的申请详情?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri:

    我将使用芯片在一个方向上以恒定速度驱动风扇。 因此不需要微控制器。 如果您拥有支持上述引脚的参考设计、我将很乐意与您分享。

    谢谢。

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    您可以为以下列出的引脚创建电路、

    速度引脚->这是内部下拉55千欧姆,但你需要一个速度命令。 您可以使用电阻分压器来实现所需速度、因为您提到了恒速。

    SCL/SDA ->通过 DRV 的4.7k Ω 至3.3c 至3.3V LDO 保持拉电流

    FG 为转速输出、您可以使用上拉值终止(4.7K)

    DIR 引脚为高电平或低电平以实现所需的速度。

    有吊扇参考设计 TIDA-00386参考设计| TI.com . 但这里使用了 MSP430进行功能控制。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Venkatadri。

    至于速度、我知道可以编程到 EEPROM 中。 在这种情况下、应该对 PIN 执行什么操作?

    对于 DIR、对于低电平、是否可以连接到 GND? 要设置为高电平、可以使用一个电阻器拉至 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    速度引脚将其置于已知状态高电平。 我们可以参阅数据表中的表和说明、

    是的 DIR 引脚您可以作为 IR 接地、或使用具有强下拉的下拉电阻器、以便噪声不会影响 DIR 引脚。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里