团队、您好!
我有3个问题:
DRV10983PWP 与 DRV10983PWPR 之间的区别是什么?
2.如果未使用微控制器、CAN 的所有引脚10 (SCL)、11 (SDA)、12 (FG)、13 (SPEED)和14 (DIR)、 保持悬空?
3.数据表中提到"应遵循以下连接顺序以避免
热开关和浮动接地、这可能会导致可靠性问题:1 - GND、2 - VCC、3 - PWM、4 - FG"、如何以及何时应实现这种连接顺序?
提前感谢
穆罕默德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
我有3个问题:
DRV10983PWP 与 DRV10983PWPR 之间的区别是什么?
2.如果未使用微控制器、CAN 的所有引脚10 (SCL)、11 (SDA)、12 (FG)、13 (SPEED)和14 (DIR)、 保持悬空?
3.数据表中提到"应遵循以下连接顺序以避免
热开关和浮动接地、这可能会导致可靠性问题:1 - GND、2 - VCC、3 - PWM、4 - FG"、如何以及何时应实现这种连接顺序?
提前感谢
穆罕默德
尊敬的 Mohamed:
DRV10983PWP 与 DRV10983PWPR 之间的区别是什么? 这是如下所示的封装数量(来自数据表)
2.如果未使用微控制器、CAN 的所有引脚10 (SCL)、11 (SDA)、12 (FG)、13 (SPEED)和14 (DIR)、 保持悬空?
不保持悬空、DIR 控制电机方向。 如果 DIR 引脚状态发生变化、驱动器会停止电机、并在发生变化或相同的情况下在新方向上重新启动。
如果您需要编程或读取状态, SDA, SCL 会将其保持为高电平。
更干净的做法是将行提交到知道状态而不是悬空。
3.数据表中提到"应遵循以下连接顺序以避免
热开关和浮动接地、这可能会导致可靠性问题:1 - GND、2 - VCC、3 - PWM、4 - FG"、如何以及何时应实现这种连接顺序?
在任何其他信号之前连接地可确保为其他信号提供适当的参考。 然后是 VCC、以确保器件现在正确偏置。
您能否提供您的申请详情?
谢谢、此致、
文卡塔德里
尊敬的 Mohamed:
您可以为以下列出的引脚创建电路、
速度引脚->这是内部下拉55千欧姆,但你需要一个速度命令。 您可以使用电阻分压器来实现所需速度、因为您提到了恒速。
SCL/SDA ->通过 DRV 的4.7k Ω 至3.3c 至3.3V LDO 保持拉电流
FG 为转速输出、您可以使用上拉值终止(4.7K)
DIR 引脚为高电平或低电平以实现所需的速度。
有吊扇参考设计 TIDA-00386参考设计| TI.com . 但这里使用了 MSP430进行功能控制。
谢谢、此致、
文卡塔德里