主题中讨论的其他器件:DRV10987
我正在使用上面的评估模块驱动额定功率为46W @ 24V 的电机。 但是、电机在最大速度(或任何速度)下提供的扭矩是不够的、并且似乎与电机规格不一致。 例如、在全速条件下、它仅消耗 24V 电源下的200mA 平均电流。 此功率约为5W。 使用的配置如下(由 TI 软件生成)。 我想知道是哪种问题导致了这种情况。
DRV10987 0x90 0xC1BA
DRV10987 0x91 0x4949
DRV10987 0x92 0x1
DRV10987 0x93 0x52
DRV10987 0x94 0x3BFF
DRV10987 0x95 0x3030
DRV10987 0x96 0x7A