主题中讨论的其他器件:MCF8315A、MCF8315C
大家好、
您能帮助分享哪款适用于 DRV109XX 的 EVM 评估板可用于驱动机械硬盘的无刷直流电机吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能帮助分享哪款适用于 DRV109XX 的 EVM 评估板可用于驱动机械硬盘的无刷直流电机吗? 谢谢。
此致、
切里
尊敬的 Venkatadri S:
感谢您的支持。
您能帮助澄清一些更多细节吗? 您已经在主题行中引用了 EVM 器件型号。 [/报价]只需填写主题行中的 EVM 器件型号来提出问题。 尚未选择任何特定器件。
[/quote]您是否有机械硬盘系统的特定电气参数和规格? [/报价]对于机械硬盘电机的电气参数、3.5英寸磁盘的驱动电压为12V、2.5英寸磁盘的驱动电压为5V、2.5英寸磁盘的驱动电压为无传感器无刷直流电机。
使用典型的无刷电机驱动驱动硬盘驱动电机、可以通过模拟旋钮调节速度、但无法设置确切的速度。
客户正在寻找一种能够精确控制电机转速并可提供3.5英寸硬盘的12V 驱动电压的驱动系统。
谢谢。此致、
切里
尊敬的 Venkatadri S:
驱动器的功率级别是多少? [/报价]约为10~15W。
谢谢。此致、
切里