This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10975EVM:无刷直流电机

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C, MCF8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1302917/drv10975evm-brushless-dc-motors

器件型号:DRV10975EVM
主题中讨论的其他器件:MCF8315A、MCF8315C

大家好、

您能帮助分享哪款适用于 DRV109XX 的 EVM 评估板可用于驱动机械硬盘的无刷直流电机吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您能帮助澄清一些更多细节吗? 您已经在主题行中引用了 EVM 器件型号。 您是否有机械硬盘驱动系统的任何特定电气参数和规格?   

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri S:

    感谢您的支持。

    您能帮助澄清一些更多细节吗? 您已经在主题行中引用了 EVM 器件型号。 [/报价]

    只需填写主题行中的 EVM 器件型号来提出问题。 尚未选择任何特定器件。

    您是否有机械硬盘系统的特定电气参数和规格?   [/报价]

    对于机械硬盘电机的电气参数、3.5英寸磁盘的驱动电压为12V、2.5英寸磁盘的驱动电压为5V、2.5英寸磁盘的驱动电压为无传感器无刷直流电机。

    使用典型的无刷电机驱动驱动硬盘驱动电机、可以通过模拟旋钮调节速度、但无法设置确切的速度。

    客户正在寻找一种能够精确控制电机转速并可提供3.5英寸硬盘的12V 驱动电压的驱动系统。

    谢谢。此致、

    切里

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道是否有任何更新吗?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我将在第二十二星期五之前就这一问题作出答复。 我想提供几个选项以及需要进行的更多讨论。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    驱动器的功率级别是多少? 我想讨论 Mcx 端口对开。

    非常感谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri S:

    驱动器的功率级别是多少? [/报价]

    约为10~15W。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    在面积、成本等方面是否有任何其他限制?  

    我们可以检查 MCF8315A 还是 MCF8315C rry 吗?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里