大家好、
客户使用 DRV11873来驱动 BLDC、启动瞬间电流超过设定值。 DRV11873在启动时以100%占空比驱动电机、使用电流钳位测试电流时、会出现以下波形:

如上所示、最大电流为1.11A、但客户将 RCS 电阻设置为10kΩ。
根据技术规格、启动时的电流限值是设定值的1.5倍、即 I (START)= 6600/10000 *1.5=0.99A、测得的电流超出技术规格中所述的电流限值。 在这种情况下、是否有可能烧毁驱动器芯片? 您能帮助检查一下吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户使用 DRV11873来驱动 BLDC、启动瞬间电流超过设定值。 DRV11873在启动时以100%占空比驱动电机、使用电流钳位测试电流时、会出现以下波形:

如上所示、最大电流为1.11A、但客户将 RCS 电阻设置为10kΩ。
根据技术规格、启动时的电流限值是设定值的1.5倍、即 I (START)= 6600/10000 *1.5=0.99A、测得的电流超出技术规格中所述的电流限值。 在这种情况下、是否有可能烧毁驱动器芯片? 您能帮助检查一下吗? 谢谢。
此致、
切里
尊敬的 Venkatadri S:
感谢您的支持。
客户还执行了几次启停测试、并抓取了启动时的瞬时电流波形。 有时、如下图所示的波形将出现1.53V 的瞬时峰值电压、超出了0.3V 典型变化范围:

启动失败、之后 DRV11873损坏、在下电上电后无法驱动电机启动。 通过测试、我们发现驱动器输出在5V 到 GND 之间具有非常小的阻抗(低于5 Ω)。 我可以知道为什么吗?
该 BLDC 的速度为1200r/min、原理图如下:

谢谢。此致、
切里