This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD18200:测试电路

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1307632/lmd18200-test-circuit

器件型号:LMD18200

您好、团队成员:

我对数据表中的测试电路有2个问题。

  1. 在引脚6和引脚10以及引脚7和引脚2之间连接的12Ω 电阻器发挥什么作用? 它们是否只是用于测试电路、在实际用例中能否将它们省略?
  2. 为什么引脚6和引脚7之间有1200uF 的电容器? 数据表上显示每安培负载至少100uF、因此如果我使用3A 负载、可以不可以只使用300uF?

    

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuwahara-San、

    请参阅数据表第12-15页的"典型应用"部分、了解 BDC 电机驱动电路示例。 这些提供了您要寻找的答案、如图16、18和20。

    此致、Murugavel