请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMD18200 您好、团队成员:
我对数据表中的测试电路有2个问题。

- 在引脚6和引脚10以及引脚7和引脚2之间连接的12Ω 电阻器发挥什么作用? 它们是否只是用于测试电路、在实际用例中能否将它们省略?
- 为什么引脚6和引脚7之间有1200uF 的电容器? 数据表上显示每安培负载至少100uF、因此如果我使用3A 负载、可以不可以只使用300uF?

此致、
桑原启