请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8714-Q1 大家好、
您能告诉我散热焊盘的连接要求吗?
我将散热焊盘宽连接到不同于 GND 的图案。
在操作它时、我注意到散热焊盘和 GND 短路了。
我们已从电路板上移除 IC 并检查引脚间的短路、因此毫无疑问它是 IC 中的内部短路。
我们已确认新的 IC 在散热焊盘和 GND 之间具有 Hi-Z、因此我们认为已超过散热焊盘的最大额定值。
此致、
斋藤瑞