This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:散热焊盘连接要求

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1306855/drv8714-q1-thermal-pad-connection-requirements

器件型号:DRV8714-Q1

大家好、

您能告诉我散热焊盘的连接要求吗?

我将散热焊盘宽连接到不同于 GND 的图案。
在操作它时、我注意到散热焊盘和 GND 短路了。
我们已从电路板上移除 IC 并检查引脚间的短路、因此毫无疑问它是 IC 中的内部短路。

我们已确认新的 IC 在散热焊盘和 GND 之间具有 Hi-Z、因此我们认为已超过散热焊盘的最大额定值。

此致、

斋藤瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rui、

    必须将散热焊盘焊接到 GND。  有关建议的布局、请参阅数据表中的图11-1。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞安

    感谢您的答复。

    我知道我需要将散热焊盘连接到 GND。

    但是、散热焊盘未连接到 DRV8714-Q1内部的 GND 端子。

    我认为应该有一个绝对最大额定电压。

    您能告诉我散热焊盘的最大额定值吗?

    此致、

    斋藤瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rui、

    请参阅 接地引脚之间的电压差规格±0.3V

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅各布

    散热焊盘应视为 GND。

    问题迎刃而解。

    非常感谢。