This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824:新一代 DRV8434的短路响应有何差异?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434, DRV8824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1307562/drv8824-what-is-difference-in-short-circuit-response-for-new-gen-drv8434

器件型号:DRV8824
主题中讨论的其他器件:DRV8434,, Strike

您好、MD 团队:  

我在零售自动化领域有一个客户 过去曾遇到 DRV8824故障。 您能告诉我 DRV8824与 DRV8434等最新器件之间的区别设计概念或市场故障情况吗? 我们对此没有太多细节、但客户反馈如下。

 

DRV8824故障:

・Ω 输出 FET 短路并断开

  • 验证结果表明 LL 和 HH 侧均存在短路制动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    如果不知道他们先前所经历的故障的根本原因、就很难说这是否有所改进。  您提到的情况可能是由过压事件、ESD 冲击、制造问题或许多其他因素引起的。  如果不进行调试、我不能真正建议较新的 DRV8434是否会改进这些功能。  我们的新器件通过以前的器件进行了很多改进和学习、通常以相同的价格提供更多的功能和更小的封装尺寸。   

    此致!

    雅各布