请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8824 主题中讨论的其他器件:DRV8434,, Strike
您好、MD 团队:
我在零售自动化领域有一个客户 过去曾遇到 DRV8824故障。 您能告诉我 DRV8824与 DRV8434等最新器件之间的区别设计概念或市场故障情况吗? 我们对此没有太多细节、但客户反馈如下。
DRV8824故障:
・Ω 输出 FET 短路并断开
- 验证结果表明 LL 和 HH 侧均存在短路制动