请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8801-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8801
尊敬的 TI 团队:
对于直流电机的制动模式、它通常使用 低侧。
在 DRV8801产品说明书中,它可以设置为高侧或低侧。 请参见下图中的③ Ω 和④ Ω。
我们想知道这两种模式对用户的影响以及 优缺点。

此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
对于直流电机的制动模式、它通常使用 低侧。
在 DRV8801产品说明书中,它可以设置为高侧或低侧。 请参见下图中的③ Ω 和④ Ω。
我们想知道这两种模式对用户的影响以及 优缺点。

此致
您好!
在我们的电机驱动器产品系列中、低侧更为常见。 两种模式的工作方式相同、均可使负载中的电流缓慢衰减。 对于 DRV8801、没有优点或缺点。
在 DRV8801中、高侧 FET 的 Rdson 与低侧 FET 相同、因此功率耗散是相同的。 在一些将 PMOS 用于高侧的器件中、高侧再循环路径的电阻较高。 对于具有 PMOS 高侧 FET 的器件、低侧慢速衰减方法具有优势。
此致、
瑞安