This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:将 DRV8305用于电磁阀

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1306694/drv8305-q1-using-drv8305-for-solenoid-valves

器件型号:DRV8305-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8305

您好

我们应该生成一个 A-sample。 这将为两个阀的两个线圈提供动力。

我们已经使用 DRV8305为他的客户开发了一种小型电机应用。 我们还应保持该驱动器和 FET 的自适应值尽可能小。 布局的部分、外壳和软件的部分应重复用于此 A 样本。

是否可以为相位1和2发送独立于控制器的 PWM 信号、以便在线圈中获得所需的电流(由 SW 控制)、或者驱动器器硅片中是否有任何安全功能来禁止使用此类驱动器? 我们是否也应该使用 MOSFET 填充第三相、或者我们是否可以将此输出保持开路状态?

我对这个原理图进行了摘录、所以我认为更便于您理解。

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eugen、您好!

    感谢您在 E2E 上发帖! 请给我几天时间来查看您的问题并提供更新信息。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eugen、您好!

    我们的许多团队成员目前在美国假期期间不在办公室-但将在1月的第1周之前重新上任。

    请预计回复会延迟、请随时提供其他信息。
    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eugen、您好!

    我们有一份非常好的应用手册、其中讨论了使用 DRV 来驱动螺线管:

    https://www.ti.com/lit/an/slvae59a/slvae59a.pdf

    至于您对第三相做什么的问题 、我建议将未使用的相位的 INHx、INLX 和 SHx 接地、并使栅极保持悬空。

    如果您有任何其他问题、敬请告知

    此致、

    亚拉