主题中讨论的其他器件:DRV8305
您好
我们应该生成一个 A-sample。 这将为两个阀的两个线圈提供动力。
我们已经使用 DRV8305为他的客户开发了一种小型电机应用。 我们还应保持该驱动器和 FET 的自适应值尽可能小。 布局的部分、外壳和软件的部分应重复用于此 A 样本。
是否可以为相位1和2发送独立于控制器的 PWM 信号、以便在线圈中获得所需的电流(由 SW 控制)、或者驱动器器硅片中是否有任何安全功能来禁止使用此类驱动器? 我们是否也应该使用 MOSFET 填充第三相、或者我们是否可以将此输出保持开路状态?
我对这个原理图进行了摘录、所以我认为更便于您理解。
Br