大家好、
客户 有关于 DRV8343S 的问题:
我们将在以下配置中将栅极驱动器用于 BLDC 燃油泵应用:
数据表第78页:

在我们的机箱中、VDrain 开关为双 FET (B2B)、由 VCP 控制、可断开驱动级与其他消费类电子产品的连接。
VM 具有一个用于反极性保护的简单二极管、并永久供电。
由于泵未在发电机模式下运行、因此我们未实施 VDrain/VM 二极管。
现在、我们在最大额定值中发现 VM 和 VDrain 的差值不得超过+-10V

在上述配置中、如果禁用开关、则 VM–VDRAIN > 10V。
您能否确认、无论最大额定值如何、我们都可以将 DRV8343与 VM 和 VDrain 之间的开关配合使用?
谢谢!
达里亚