This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:DRV8343S 发生器模式

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1289296/drv8343-q1-drv8343s-generator-mode

器件型号:DRV8343-Q1

大家好、

客户 有关于 DRV8343S 的问题:

我们将在以下配置中将栅极驱动器用于 BLDC 燃油泵应用:

数据表第78页:

在我们的机箱中、VDrain 开关为双 FET (B2B)、由 VCP 控制、可断开驱动级与其他消费类电子产品的连接。

VM 具有一个用于反极性保护的简单二极管、并永久供电。

由于泵未在发电机模式下运行、因此我们未实施 VDrain/VM 二极管。

 现在、我们在最大额定值中发现 VM 和 VDrain 的差值不得超过+-10V

 

在上述配置中、如果禁用开关、则 VM–VDRAIN > 10V。

 

您能否确认、无论最大额定值如何、我们都可以将 DRV8343与 VM 和 VDrain 之间的开关配合使用?

谢谢!

达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:   

    感谢您的提问。  

    请允许我在本周花一些时间来研究这一特定配置、然后向您介绍可能存在的任何主要缺点或建议。  

    此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    有任何更新? 如果您需要更多数据、请告诉我。

    谢谢。

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:   

    很抱歉延迟、 但让我与我的团队确认一些有关此配置的信息、并在星期三之前跟进。  

    此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:   

    我在这里不建议忽略我们器件上的 AbsMax 规格、 因为具有如此大的差分会导致器件运行异常或内部损坏。  

    您需要计算多大的电势差分电压、并且是否有可能在该配置和应用的范围内保持该电压值?  否则 、我不建议违反该条件。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    它们 在12V 系统中。 仅此一项就违反了10V 的规定、不谈论工作范围等。

    与此同时 、他们面临离线诊断的另一个问题:

    当我们短路执行内置测试时、我们会得到 GND 短路。 这很可能是由我们使用连接到 GND 的12、5k Ω 分压器进行相电压测量引起的。 如果我们将电阻值增加到大约50kOhm、问题就消失了。

     

     

    是否有可能调整接地短路测试的 Vth 阈值?

    相电压测量有哪些建议? 产品说明书未给出任何提示。

    谢谢。

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:   

    感谢您澄清了电压。  

    关于第二个问题、 我对这项测试的理解可能不正确。  您能否说明一下相电压测量建议是什么意思?  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    对于栅极驱动器、我们将该电路用作功率级、包括用于测量相电压的分压器(粉色)。

    它需要以某种方式具有低欧姆值、以便足够快地

    当我们在此配置中开始短路测试时、我们会看到标记为 GND 的短路。 另一方面、对 ULAST 使用电阻器进行尝试显示了对 ULAST 的短路。

    当我们移除分压器或将其增加到超过50k Ω 时、栅极驱动器的行为如规范中所述。

    由于我们在相电压测量规范中没有找到任何建议、因此我们提出了以下问题。

    关于 VM/VDRAIN 主题、我将删除第78页上具有 SW_VDRAIN 的以下应用示例、

    因为它违反了规格的最大额定值并误导了用户。

    谢谢。

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:  

    感谢您对此事的解释、本周我将与我的团队探讨这一问题、以便获取有关您的问题和数据表观察结果的更好反馈。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:  

    我们的许多团队成员目前在美国假期期间不在办公室-但将在1月的第1周之前重新上任。

    请预计回复会延迟、请随时提供其他信息。
    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:  

    分压器的这种行为似乎是正确的、因为相位输出上足够低的电阻路径将被表征为该方法的短外部电压检测可能不可取。   

    使用 适当的分流电阻器测量电机反馈是否在此应用中不可行? 如果问题只是保护、DRV8343S-Q1还利用 VDS 电压监控器来提供过流保护、并利用内部齐纳二极管来防止外部 FET 上出现过压。

    感谢您在数据表中观察到的结果和反馈。  

    此致、

    -约书亚