您好、TI 支持团队:
我有一个 PCB-BLDC 电机、6个线圈和一个带8个磁体的平盘。 为了驱动该电机、我选择了一个 DRV10964。
对于2个串联的线圈、它具有大约20 Ω 的相间电阻器、大约48uH 的电感和大约2、4的 kT (125kHz/VSS = 600mV)。 VCC 历史记录5V
测试不同的配置设置、并 让占空比增大。
结果总是相同的。
圆盘对齐、它被很好地加速、电机 旋转、 直到停止。
在这个范围内、我可以非常清楚地看到各个相位。
对齐、开环加速、高阻态、闭环、旋转输出。
`m 不知道驱动器为什么停止以及启动了什么锁定以停止电机。
您能帮我解决这个问题吗、以便我可以改进设计吗?
谢谢你。