主题中讨论的其他器件:DRV8320
尊敬的社区:
尝试 DRV8320RS 应用的"is05_motor_id.c"时有一些问题。 在我提问之前、我要感谢社区和对这篇帖子感兴趣的任何人。
- 工具
- 60MHz、1GS/s、示波器
- F280049C 开发套件
- DRV8320RS 开发套件
1.当我使用 I2C 与外设通信时、I2C 有时会进入忙模式。 我在 DRV8320 SW 输出和 SDA/SCL 处测得的电压为3.3V、然后发现了振铃或噪声。 我不知道会发生什么情况、可能是因为 MOSFET 开关。 是否有人拥有与我们可以讨论的相同经验?
- I2C 通信

- 3.3V @DRV8320 SW 输出

2.我测量了 高侧 Vgs 的米勒效应和 高侧 Vds 的振铃、如何降低电路中的效应? 我曾尝试使用 IDRIVEN_HS 和 IDRIVEN_LS reg 减小栅极电流、但曲线并未改善。 米勒效应和振铃效应是否会影响3.3V 电源的稳定性?
- 高侧、Vgs