This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8320RS:DRV8320RS 的振铃和米勒效应

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1306632/boostxl-drv8320rs-ringing-and-miller-effect-on-drv8320rs

器件型号:BOOSTXL-DRV8320RS
主题中讨论的其他器件:DRV8320

尊敬的社区:

尝试 DRV8320RS 应用的"is05_motor_id.c"时有一些问题。 在我提问之前、我要感谢社区和对这篇帖子感兴趣的任何人。

  • 工具
    • 60MHz、1GS/s、示波器
    • F280049C 开发套件
    • DRV8320RS 开发套件

1.当我使用 I2C 与外设通信时、I2C 有时会进入忙模式。 我在 DRV8320 SW 输出和 SDA/SCL 处测得的电压为3.3V、然后发现了振铃或噪声。 我不知道会发生什么情况、可能是因为 MOSFET 开关。 是否有人拥有与我们可以讨论的相同经验?

  • I2C 通信
  • 3.3V @DRV8320 SW 输出

2.我测量了 高侧 Vgs 的米勒效应和 高侧 Vds 的振铃、如何降低电路中的效应? 我曾尝试使用 IDRIVEN_HS 和 IDRIVEN_LS reg 减小栅极电流、但曲线并未改善。  米勒效应和振铃效应是否会影响3.3V 电源的稳定性?

  • 高侧、Vgs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    感谢您在 E2E 上发帖! 请给我几天时间来查看您的问题并提供更新信息。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:  

    我们的许多团队成员目前在美国假期期间不在办公室-但将在1月的第1周之前重新上任。

    请预计回复会延迟、请随时提供其他信息。
    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    有时、出现振铃的原因可能是 IDRIVE 设置过高、或者电源上的噪声会影响驱动器的输出。

    您的 IDRIVE 设置是什么?

    您的目标上升和下降时间是多少?  另外、您是否知道 MOSFET 上的栅漏电荷是多少?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    感谢您的答复。 如今、我优化了测量方法、将 IDRIVEP/N 电流从2.0/1.0A 降低到0.16/0.08A、然后优化振铃。 尽管振铃仍然存在、但我将尝试优化电路以降低 ESL 效应信号。

    此致、

    丹尼