主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 DRV8323
您好!
我正在尝试设置电机驱动器来与 launchpadxl-f280049C 配合使用。 将示例项目从 MSP430移植到 f280049C 需要执行哪些步骤?
谢谢。
梅森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试设置电机驱动器来与 launchpadxl-f280049C 配合使用。 将示例项目从 MSP430移植到 f280049C 需要执行哪些步骤?
谢谢。
梅森
大家好,Mason,
C2000Ware 电机控制 SDK (位于 现已问世)、具有用于 DRV8323的库。 SDK 还提供了一个示例 解决方案(通用电机控制实验室)、可与 DRV8323和 F28002x、F28003x 或 F280013x 配合使用。 遗憾的是、通用实验室没有对 F28004x 的内置支持。 其他几种解决方案的确如此、但没有一种解决方案使用 DRV8323。
要在任意两个系统之间移植示例、第一步是识别任何与系统相关的代码。 什么功能依赖于 MSP 特定的功能或外设才能正常工作? 然后、您需要将这些代码段映射到 C28x 等效项。 最后、使用 C2000Ware 和 C2000Ware 电机控制 SDK 示例作为参考、编写 C28x 等效代码并插入。
因为这是一个如此广泛的主题、所以如果不知道您在此过程中遇到了哪些具体问题、我无法深入探究太多细节。 请告诉我您遇到了哪些问题、我将继续提供支持。
此致、
杰森·奥斯博尔恩