This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:Launchpad 软件

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1306415/boostxl-drv8323rs-launchpad-software

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS
主题中讨论的其他器件:C2000WAREDRV8323

您好!

我正在尝试设置电机驱动器来与 launchpadxl-f280049C 配合使用。 将示例项目从 MSP430移植到  f280049C 需要执行哪些步骤?  

谢谢。

梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    让我为您跟踪此信息、我会 尽快更新!

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:  

    对于延迟、很抱歉、我将让 C2000团队循环来帮助支持此请求、由于大多数团队现在都在度假、请留出更多时间予以回复。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Mason,

    C2000Ware 电机控制 SDK (位于 现已问世)、具有用于 DRV8323的库。 SDK 还提供了一个示例 解决方案(通用电机控制实验室)、可与 DRV8323和 F28002x、F28003x 或 F280013x 配合使用。 遗憾的是、通用实验室没有对 F28004x 的内置支持。 其他几种解决方案的确如此、但没有一种解决方案使用 DRV8323。

    要在任意两个系统之间移植示例、第一步是识别任何与系统相关的代码。 什么功能依赖于 MSP 特定的功能或外设才能正常工作? 然后、您需要将这些代码段映射到 C28x 等效项。 最后、使用 C2000Ware 和 C2000Ware 电机控制 SDK 示例作为参考、编写 C28x 等效代码并插入。

    因为这是一个如此广泛的主题、所以如果不知道您在此过程中遇到了哪些具体问题、我无法深入探究太多细节。 请告诉我您遇到了哪些问题、我将继续提供支持。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩