This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:驱动芯片的三相输出不同、OUT_B 输出电压不足

Guru**** 682950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1307106/drv8312-the-three-phase-outputs-of-the-drive-chip-are-different-and-the-output-voltage-of-out_b-is-insufficient

器件型号:DRV8312

大家好、

GVDD_X 的供电电压为12V、PVDD_X 的供电电压为28V。

问题1:在没有 PWM 输入的情况下、OUT_A/C 的输出电压为12V、OUT_B 的输出电压为28V、即三相输出值不对称。

问题2: 在20kHz、0.5占空比三路 PWM 输入下、OUT_A 输出波形是正常的28V 占空比0.5 PWM 波形、而 OUT_B 波形具有正确的占空比。 电压无法达到最大值、如下图所示:

客户尝试过以下操作、但没有 影响:

1) 1)替换了 BST_B 的自举电容器。

2) 2) 将 PWM 频率增加到40kHz。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    感谢您在 e2e 电机驱动器论坛上发帖。

    我们的许多团队成员目前在美国假期期间不在办公室-但将在1月的第1周之前重新上任。

    请预计回复会延迟、请随时提供其他信息。
    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否知道此案例有任何更新?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chery 和 Annie:

    感谢您的耐心。 查看您描述的问题、我可能必须与我的团队讨论这一点、这样是否有可能获得输入信号的波形以及 PVDD 和 GVDD 的波形、以确保不会出现意外噪声? 客户是否使用有传感器或无传感器控制进行操作?

    此致、

    亚拉