大家好、
GVDD_X 的供电电压为12V、PVDD_X 的供电电压为28V。
问题1:在没有 PWM 输入的情况下、OUT_A/C 的输出电压为12V、OUT_B 的输出电压为28V、即三相输出值不对称。
问题2: 在20kHz、0.5占空比三路 PWM 输入下、OUT_A 输出波形是正常的28V 占空比0.5 PWM 波形、而 OUT_B 波形具有正确的占空比。 电压无法达到最大值、如下图所示:

客户尝试过以下操作、但没有 影响:
1) 1)替换了 BST_B 的自举电容器。
2) 2) 将 PWM 频率增加到40kHz。
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里