Other Parts Discussed in Thread: DRV10974, MCT8315A
主题中讨论的其他器件: MCT8315A
我需要三相无刷正弦传感器无电机驱动器 IC。 无需微控制器或任何其他外部 IC 即可独立驱动 BLDC 电机。
我们需要 IC、无需 CAN/LIN/SPI/I2C 通信、这种通信更便宜、更简单且引脚最少。
我访问 TI 网站后找到了 DRV10974驱动程序 IC。我需要此 IC 的以下支持。
1:我们是否可以使用模拟输入来驱动此 IC 以进行速度控制、而无需微控制器或任何外部 PWM 输入?
2:由于我们不需要微控制器、我们可以将 FG 引脚(电机转速反馈)保持悬空还是未连接?
3:ADV PIN 的作用是什么(超前角选择)? 我们可以将其保持悬空吗?
3:是否有可用于此 IC 的评估板? 我们怎样才能得到它呢?
4:是否有任何其他类似或更好的三相无刷正弦传感器无电机驱动器 IC 可满足以下要求?
- 额定电压18V、电流1.5A、集成 MOSFET。
- 三相无刷正弦无传感器电机驱动器 IC
- 无需 CAN/LIN/SPI/I2C 通信、通信更便宜、更简单且引脚最少。
- 应用: 用于燃油泵的 BLDC 电机驱动器。