请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8329EVM 我能够成功运行 MPET、这可以将"下一个"光标移动到旋转电机部分、然而它却显示为灰色。 使用侧栏中的 I2C 控件也不起作用。 我能够很好地读取寄存器、所以我认为通信是有效的。 我已按照入门指南中的说明配置了所有跳线、有人能确认 SPEED_SEL 的正确设置吗? 是否仍应处于中间位置以便直接从电位器工作? 尽管我尝试了所有3个设置、但仍然没有成功。