This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:无法通过 Motor Studio 使用 I2C 控制旋转电机

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1308539/mcf8329evm-unable-to-spin-motor-with-i2c-control-with-motor-studio

器件型号:MCF8329EVM

我能够成功运行 MPET、这可以将"下一个"光标移动到旋转电机部分、然而它却显示为灰色。 使用侧栏中的 I2C 控件也不起作用。 我能够很好地读取寄存器、所以我认为通信是有效的。 我已按照入门指南中的说明配置了所有跳线、有人能确认 SPEED_SEL 的正确设置吗? 是否仍应处于中间位置以便直接从电位器工作? 尽管我尝试了所有3个设置、但仍然没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在发布后发现了它。 解决方法似乎是逆时针方向转动电位计、SPEED_SEL 处于中间位置。 然后、当 I2C 速度控制启用时、它会在上面工作。 "Spin Motor"部分仍呈灰色显示、但似乎只是 GUI 问题。 边栏中的控件工作正常。