This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:用于3kW 的 PMSM 控制器

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1289791/drv8353r-pmsm-controller-for-the-3kw

器件型号:DRV8353R
主题中讨论的其他器件:DRV8300DRV8353

您好...

我想制作一个用于3kW 的 PMSM 控制器。 我的规格如下。

电机功率- 3kW。
电动机扭矩- 6牛米
电机转速- 4500 RPM
电机最大速度 @空载- 5500 RPM
输入直流额定线路电压- 60VDC
输入直流额定线路电流- 59安培 DC
电机运行峰值电压(L-L)- 45 VAC   
电机额定相电流- 65安培 AC   
系统低压点-  52V 直流(需要设置为52V 至72V)
电机换向-  FOC/IFOC
电机反馈-  编码器
电机极数-  8
控制器通信- CAN、UART
请建议哪种控制器和栅极驱动器 最符合我的 要求。
我的应用是小型车辆。   
如果您有相关培训、请提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Purvik:  

    虽然我们的 DRV835x 驱动器可以满足电压电平要求、但我们的 BLDC 电机驱动器器器件系列目前不支持高达3kW 的电机功率要求。

    如果您对<=100W 的应用有任何兴趣、我很乐意推荐更合适的器件、包括集成 FET 控制器。  

    此致、

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 DRV 不支持,那么您是否有其他选项来执行此操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Purvik:  

    请允许我向我的团队进一步确认这一点、并向您提供任何职位的最新信息。   

    此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Purvik、 很抱歉耽误您的时间。

    相信、此处的 E2E 主题可能会让您更深入地了解使用我们的 DRV835x/DRV8300器件的应用需求和高功率可能性:  

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1028176/drv8300-driver-request-for-50v-3kw-60a-bldc-motor

    这对于总体 BLDC 设计注意事项和电机驱动器选择可能非常有用、因为链接的1.5kW 参考设计(此处)可能可以得到增强以满足设计要求。

    再次感谢您的耐心等待。  

    此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,我也遇到了与此有关的问题,请你帮我把它简短介绍一下。

    我具有以下额定值的 DRV8353RS (95V 和15A)+ LaunchPAD-F280025C 和集线器 BLDC 电机  

    该电机是推荐使用还是能够在  DRV8353RS 设置下正常工作。  因为每次我尝试运行这个电机有 OC 故障,然后我们得到了电压偏移故障,我发现在调试这个设置时,损坏了 DRV8353 IC 一次又一次(因为我改变了3个相同的板)。 另一方面,我也有小电机 有低额定值,这是很好的工作与这个电机。

    请推荐设置良好的电路板或电机。

    此致、谢谢

    阿尔琼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:  

    感谢您在 e2e 电机驱动器论坛上发帖。

    我们的许多团队成员目前在美国假期期间不在办公室-但将在1月的第1周之前重新上任。

    请预计回复会延迟、请随时提供其他信息。
    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:   

    我认为给定的电机应该能够由 DRV835x 系统驱动。  您能否提供有关 IC 故障情况的更多详细信息以及此情况发生的电机运行的哪一部分?   

    您还能提供成功运行的较小电机的信息、以便我们可以更好地缩小可能出现的问题的范围吗?   

    如前所述、我们提供了 此1.5kW 参考设计 、这可能同样适用于您的应用。  

    谢谢、此致、  

    -约书亚