主题中讨论的其他器件:DRV8300、 DRV8353
您好...
我想制作一个用于3kW 的 PMSM 控制器。 我的规格如下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好...
我想制作一个用于3kW 的 PMSM 控制器。 我的规格如下。
主席先生,我也遇到了与此有关的问题,请你帮我把它简短介绍一下。
我具有以下额定值的 DRV8353RS (95V 和15A)+ LaunchPAD-F280025C 和集线器 BLDC 电机

该电机是推荐使用还是能够在 DRV8353RS 设置下正常工作。 因为每次我尝试运行这个电机有 OC 故障,然后我们得到了电压偏移故障,我发现在调试这个设置时,损坏了 DRV8353 IC 一次又一次(因为我改变了3个相同的板)。 另一方面,我也有小电机 有低额定值,这是很好的工作与这个电机。
请推荐设置良好的电路板或电机。
此致、谢谢
阿尔琼
尊敬的 Arjun:
我认为给定的电机应该能够由 DRV835x 系统驱动。 您能否提供有关 IC 故障情况的更多详细信息以及此情况发生的电机运行的哪一部分?
您还能提供成功运行的较小电机的信息、以便我们可以更好地缩小可能出现的问题的范围吗?
如前所述、我们提供了 此1.5kW 参考设计 、这可能同样适用于您的应用。
谢谢、此致、
-约书亚