主题中讨论的其他器件:DRV8300
团队、您好!
我们使用 DRV8300芯片及其参考设计开发了 BLDC 驱动器。 有负载和无负载的初始电机是成功的,甚至它支持高达15A 的电流.
但现在、驱动器有时会出现故障、在故障排除过程中、发现 R45和 D14之间的轨迹(以绿色圆圈突出显示)出现了损坏、因此 MOSFET 越低、
您能告诉我们什么将是真正的根,我们如何才能防止这种情况发生吗?

此致、
Sayali
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
我们使用 DRV8300芯片及其参考设计开发了 BLDC 驱动器。 有负载和无负载的初始电机是成功的,甚至它支持高达15A 的电流.
但现在、驱动器有时会出现故障、在故障排除过程中、发现 R45和 D14之间的轨迹(以绿色圆圈突出显示)出现了损坏、因此 MOSFET 越低、
您能告诉我们什么将是真正的根,我们如何才能防止这种情况发生吗?

此致、
Sayali
Shami 您好!
是的、我们使用的 MOSFET 与参考设计相同(MPN- ISC030N10NM6ATMA1 )
我们在7V 电压下工作,电机负载约0.5mNm 从这个负载,如果驱动器是好的,它应该提供8至9A 电流. 抱歉、由于驱动器在生产线上运行、因此我们没有任何 GLx 至 SPx 的波形。
这我们得到了两个驱动程序的故障.
发生故障的确切原因现在并不存在、但如果我们看到前面所示的所有下侧电阻器到二极管的 PCB 布线都是损坏和失通性的。
此致、
Sayali