This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300DIPW-EVM:使用 DRV8300DIPW 的 BLDC 含传感器驱动器

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1302568/drv8300dipw-evm-bldc-sensored-driver-using-drv8300dipw

器件型号:DRV8300DIPW-EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8300

团队、您好!

 我们使用 DRV8300芯片及其参考设计开发了 BLDC 驱动器。  有负载和无负载的初始电机是成功的,甚至它支持高达15A 的电流.

但现在、驱动器有时会出现故障、在故障排除过程中、发现 R45和 D14之间的轨迹(以绿色圆圈突出显示)出现了损坏、因此 MOSFET 越低、

您能告诉我们什么将是真正的根,我们如何才能防止这种情况发生吗?

此致、

Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayali:

    正在使用什么 MOSFET? 同样的问题、会怎么样?

    您的工作电压是多少?

    在此故障情况下、您是否具有任何 GLx 至 SPx 的波形?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shami 您好!

     是的、我们使用的 MOSFET 与参考设计相同(MPN- ISC030N10NM6ATMA1 )

    我们在7V 电压下工作,电机负载约0.5mNm 从这个负载,如果驱动器是好的,它应该提供8至9A 电流. 抱歉、由于驱动器在生产线上运行、因此我们没有任何 GLx 至 SPx 的波形。

    这我们得到了两个驱动程序的故障.  

    发生故障的确切原因现在并不存在、但如果我们看到前面所示的所有下侧电阻器到二极管的 PCB 布线都是损坏和失通性的。

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayali:

    您说在某个时候电机驱动器正在工作? 在工作时间和实际工作时间之间是否有任何变化?  

    是否有可以分享的原理图和 PCB 布局?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara:

     不、我们没有改变任何东西。

    如需参考原理图和 Gerber、请检查是否有、告知我们可以添加哪些内容来保护驱动器并采取措施。

    此致、

    Sayalie2e.ti.com/.../Combined-SCH_2D00_2.pdfe2e.ti.com/.../Gerber-PI-BLDC-Driver_5F00_02.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayali:

    请给我一些时间与我的团队一起查看这些文件。 从而在故障事件期间提供输入和输出信号波形、这对于尝试解决您的问题确实很有帮助。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara:

      否、故障期间没有任何信号波形。  

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayali:

    然后、我将尽可能多地帮助您提供的信息、给我和我的团队留出一些时间来查看这些文件。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayali:  

    我们的许多团队成员目前在美国假期期间不在办公室-但将在1月的第1周之前重新上任。

    请预计回复会延迟、请随时提供其他信息。
    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayali:

    感谢您的耐心。 我已经和我的团队讨论了您的问题、您使用的 Qgd 的 MOSFET 似乎非常小。 您的目标上升和下降时间是多少? 您是否曾尝试使用过较大的栅极电阻器? 那么、而不是使用15欧姆的电阻器、例如使用100欧姆的电阻器并查看结果是什么?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara:

     感谢您提供的信息、理想情况下、更低的 Qgd 总是最好的、以便快速响应。 我们尚未决定目标上升和下降时间,因为我们仍在测试阶段。我还没有尝试使用更大的栅极电阻器,正如您建议我们将尝试更高的栅极电阻器值。

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayali:

    更低的 Qgd 可能是有益的、但只需确保上升和下降时间在100ns 到200ns 的范围内、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara:

     感谢您的反馈