DRV8353H:1x PWM 模式下的 GHx 信号行为不正确
我们正在使用 DRV8353RH - 40引脚驱动器,并配置1x PWM 模式 , 我们将获得的无栅极(开路)电阻器
GHx PWM 脉冲斜降


问题是 GHx 缓慢地从10V 斜降至 GND、如图所示 (黄色迹线 GLx、绿色迹线 GHx、以 GND 为基准测量)
请让我知道如何解决该问题、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在使用 DRV8353RH - 40引脚驱动器,并配置1x PWM 模式 , 我们将获得的无栅极(开路)电阻器


问题是 GHx 缓慢地从10V 斜降至 GND、如图所示 (黄色迹线 GLx、绿色迹线 GHx、以 GND 为基准测量)
请让我知道如何解决该问题、
尊敬的 Mahesh:
在您提供的原理图中、MOSFET 看起来 Qgd 为4nC。 这是相当低的 Qgd、在1/2A 下运行 IDRIVE 可能会对系统造成损坏、您可能已经历过击穿。 您的预期上升和下降时间是多少?
Qgd (NC)/ Trise (NS)= IDRIVEP (mA)
4nC/ Trise (NS)= 1000mA
Trise (nS)=~4ns
Qgd (NC)/Tfall (NS)= IDRIVEN (mA)
4nC/Tfall (NS)= 2000mA
Tfall (nS)=~2ns
这些上升和下降时间太短、我们通常建议100ns 至300ns 范围内的任何值。 以下常见问题解答深入介绍了如何为您的系统选择最佳的 IDRIVE: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/796378/faq-selecting-the-best-idrive-setting-and-why-this-is-essential?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=idrive
即使使用您列出的第二种配置、上升和下降时间也如下
Qgd (NC)/ Trise (NS)= IDRIVEP (mA)
4nC/ Trise (NS)= 150mA
Trise (nS)=~26nS
Qgd (NC)/Tfall (NS)= IDRIVEN (mA)
4nC/Tfall (NS)= 2000mA
Tfall (nS)=~13nS
我会对正在使用的 MOSFET 进行重新评估、并可能使用 最低 IDRIVE 设置进行测试。
此致、
亚拉