This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RH-EVM:DRV8353RH-EVM:

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1302134/drv8353rh-evm-drv8353rh-evm

器件型号:DRV8353RH-EVM

DRV8353H:1x PWM 模式下的 GHx 信号行为不正确  

我们正在使用 DRV8353RH - 40引脚驱动器,并配置1x PWM 模式 ,  我们将获得的无栅极(开路)电阻器  

GHx PWM 脉冲斜降   

   


问题是 GHx 缓慢地从10V 斜降至 GND、如图所示 (黄色迹线 GLx、绿色迹线 GHx、以 GND 为基准测量)

请让我知道如何解决该问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    请给我几天时间来调查您的问题、我将提供最新情况。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    您在设备上具有什么设置? 具体来说是 IDRIVE 和 TDRIVE?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。  

    我们在下面尝试了两个 IDRIVE 设置值、  

    1.VI7- 输入模式7电压-连接至 DVDD   

    2. VI3输入模式3电压- 75 kΩ±5%连接至 GND

    TDRIVE - H/W 器件- 4000ns   

    此致、

    马赫什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    在您提供的原理图中、MOSFET 看起来 Qgd 为4nC。 这是相当低的 Qgd、在1/2A 下运行 IDRIVE 可能会对系统造成损坏、您可能已经历过击穿。 您的预期上升和下降时间是多少?  

    Qgd (NC)/ Trise (NS)= IDRIVEP (mA)
    4nC/ Trise (NS)= 1000mA
    Trise (nS)=~4ns

    Qgd (NC)/Tfall (NS)= IDRIVEN (mA)
    4nC/Tfall (NS)= 2000mA
    Tfall (nS)=~2ns

    这些上升和下降时间太短、我们通常建议100ns 至300ns 范围内的任何值。 以下常见问题解答深入介绍了如何为您的系统选择最佳的 IDRIVE: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/796378/faq-selecting-the-best-idrive-setting-and-why-this-is-essential?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=idrive

    即使使用您列出的第二种配置、上升和下降时间也如下  

    Qgd (NC)/ Trise (NS)= IDRIVEP (mA)
    4nC/ Trise (NS)= 150mA
    Trise (nS)=~26nS

    Qgd (NC)/Tfall (NS)= IDRIVEN (mA)
    4nC/Tfall (NS)= 2000mA
    Tfall (nS)=~13nS

    我会对正在使用的 MOSFET 进行重新评估、并可能使用 最低 IDRIVE 设置进行测试。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    感谢您的 反馈、我们将检查、

    开关频率为15Kz,预计上升和下降时间为100ns 到300ns  

    但在这里、我们将在不将栅极(开路)电阻器连接到 MOSFET 的情况下测试驱动器 IC 引脚上的 GHx 输出  

    此致、

    马赫什  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    在测量 GHx 时、它是以 SHx 还是 GND 为基准?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yara。

    测量 GHx 仅以 GND 为基准

    此致、

    马赫什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    将 GHx 测量为 SHx、然后将 SHx 测量为 GND、以查看在 GHx 上观察到的行为是否真的发生在 GHx 上而不是 SHx 上、这会非常有用。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    您的问题是否已得到解决? 如果是、请按下"此已解决我的问题按钮"、否则我将很快关闭此主题。 如果您的问题未得到解决、只需使用我在上次回复中请求的信息进行回复即可。

    此致、

    亚拉