This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316REVM:有关将 DRV8316EVM 与 LAUNCHXL-F280049C 结合使用的文档

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316, LAUNCHXL-F280049C, C2000WARE, DRV8316REVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1302204/drv8316revm-documentation-for-utilizing-drv8316evm-with-launchxl-f280049c

器件型号:DRV8316REVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C、DRV8316、 C2000WARE

嗨、

我对将 DRV8316EVM 应用的源代码与 LAUNCHXL-F280049C 结合使用感兴趣。

您能否提供任何可用的文档或指南、帮助我了解如何在不依赖图形用户界面工具的情况下操作电机?

感谢您对此事的帮助。

我已经尝试使用 此帖子

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!   

    感谢您的提问!   

    请让我来看看我们的可用资源、明天就给您回复。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!  

    与链接的 E2E 帖子类似、我认为 此 MotorControl_SDK 部分可能包含一些您正在寻找的与 DRV8316相关的资源。

    而本 F28002x 的电机控制实验和指南(以及如何移植到49C)对于启动可能是最有利的。

    如果此材料有用、或者您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我正在尝试将实验从 F28002x 移植到 F28004x
     F28002x 中缺少一行已复制的 \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28004x\cmd"

    linkerCommandFile="" enableSysConfigTool="true" sysConfigBuildOptions="--product ${C2000WARE_ROOT}/.metadata/sdk.json --器件 F28004x --封装100PZ --部件 F28004x_100PZ"

    有一个 您已构建的 F28004x 构建文件?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!   

    让我进一步了解一下这种移植、构建文件必要性、并最迟在下周早些时候提供更新内容。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有任何更新?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!   

    由于出现一些延误,我打算在本周内提供进一步的最新情况。   

    感谢您的耐心等待、此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在获得   F28004x 的解决方案之前、您可以推荐 一个可以正常工作的电路板(全名)吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cohen:

    Joshua 在假期外出、但1月的第一周会回来。    当 他回到办公室时、他将努力作出回应。 感谢您的耐心!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的假期!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我买的是 F280025C、仍然有错误。

    非常感谢您的帮助  

    导入项目:

    获得错误:  

    非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar 您好, 感谢您的耐心!  

    请允许我与我们的 C2000团队就这些错误展开合作、以进一步找到解决方案。  

    请在本周结束或下一周开始之前收到回复。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    您正在使用哪个 MCSDK 版本? 此外、在导入到 CCS 之前、您是否对 F28002x 通用电机实验室项目文件进行了任何更改?

    我看到在下面的 E2E 中报告了类似的问题。 似乎与目标配置文件(.ccxml)相关。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1254390/launchxl-f2800137-cpu-jlm-driver-error

    您可以遵循此 E2E 中建议的内容、或删除.ccxml 文件并创建新的目标配置文件(.ccxml)。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了.ccxml 并构建新的文件、现在没有错误、但在 GUI 上工作的 BDLC 电机没有响应通用电机实验示例
    有任何见解吗?  

    我的工作对象是:

    F280025C

    DRV8316REVM

    BDLC 电机  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    但是在 GUI 上工作的 BDLC 电机没有响应通用电机实验室示例

    这是预料之中的。 较新的通用电机实验室软件目前不支持 GUI。

    有关评估说明、请按照 www.ti.com/.../spruj26中的步骤操作。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我已经完成了指南中概述的所有步骤、虽然我可以成功运行代码、但电机没有响应。 经使用示波器进行进一步调查、我发现输出 A、B 和 C 未收到任何信号。 非常感谢您协助解决此问题。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    您是否从构建级别1开始? 我建议使其正常工作、第一步是查看未连接电机的 PWM 输出。

    您是否执行了第节中的所有步骤? 3.3将参考代码移植到新的 C2000 MCU 页面顶部的"用户指南"部分? 验证您的 PWM 配置和定义。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、我们已收购 F280025C、因此不需要进行移植。 上一张图片中的设置是否适用于我们的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    上一张图片中的设置是否适用于我们的设置?

    不过、最好从默认设置开始。 禁用以下各项、并使其他各项保持不变。

    • OVM
    • FWC
    • MTPA
    • SSIPD
    • 机器人
    • STEP_RP

    此致!

    凯文