This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:故障排除

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCF8329EVM, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1311658/mcf8329evm-troubleshooting-faults

器件型号:MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A、、、 MCF8329A

我正在尝试在 motor studio 应用程序中运行 MPET、但我一直使用故障值来运行 controller_Fault 和 MPET_BEMF_FAULT、有没有方法解决它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了类似的问题、在重复尝试手动清除故障后、最终完成了 MPET。 它给了我可用的 BEMF 值、但 PID 值不正确、KI 太高、电机在尝试旋转时会出现故障。 有时它给了我一个坏的 BEMF 值、并在 MPET 期间发出可怕的噪声、但当与之前的 BEMF 常数相结合时、PID 值被证明是好的。

    很乐意从 TI 听到如何更重复地解决这个问题。 有空时、我将学习 MCF8316A 调优指南中的调优提示、第3.6.2节讨论了 MPET BEMF 故障。

    www.ti.com/.../sllu335a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 jw_ko、Ian:

    我制作了一个 MCF8329EVM 入门视频、以尝试解决 MPET 问题:

    链接:tidrive.ext.ti.com/.../b75beb95-f9d9-44be-b770-9f14865dcd03

    访问代码:-a7ytcX2

    您可以观看视频、并告诉我您是否能够越过 MPET 步骤。 如果 MPET 仍然无法成功完成、则可能必须尝试手动测量电机参数并手动输入。 请参阅本 E2E 常见问题解答。 我相信  Y 形绕组电机和 Delta 绕组电机都可以以相同的方式测量。

    我们还积极更新 GUI、以减少这一步的混乱。

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、我喜欢您的视频。 我认为 Eric 正在查看的数据表是 MCF8329A、而不是 MCF3289EVM。 是这样吗? 如果我通过数据表识别 MCF3289EVM、没有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 jw_ko:

    是的、请参阅 MCF8329A 器件数据表 、了解有关驱动器特性、寄存器映射等的主要信息。 MCF8329EVM 用户指南 主要提供有关使用评估板的信息、而不深入介绍电机驱动器的功能。

    此致、
    埃里克·C·