This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:采样电流值与实际电流值之间的差异较大

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1285593/boostxl-drv8323rs-the-difference-between-the-sampled-and-actual-current-values-is-large

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS
主题中讨论的其他器件:DRV8323DRV832X

大家好、

使用8302和8323运放驱动芯片时、电流采样电流大于电流采样值、导致实际电动力降低。 这个问题通过减小放大倍数和增加采样电阻来改善,但根本不能解决问题。

客户想知道此问题的根本原因、是否是因为8323和8302的运放放大器放大不准确? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    该值可能因器件和外部设置而异。 您能否提供所用的电流放大器增益设置、分流电阻和 配置(单向与双向)?  我建议确认使用的设置遵循 DRV8323数据表中示例的指导原则:   

    如果在确认遵循上述建议后问题仍然存在、请告知我。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    感谢您的支持。

    4 mΩ 加增益10的配置以及7 mΩ 加增益5的配置都是按照数据表中的建议进行设置和计算的。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:   

    感谢您提供的信息。  您能否提供发现此电流差异的 CSA 输出的值和波形?   

    如果您也可以提供原理图 、这也会有所帮助。   

    此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    您能否提供 CSA 输出的值和波形

    您能帮助分享在说"CSA 输出"时您指的是哪些引脚吗?

    请查看原理图的一部分:

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    提供 以下更多详细信息:

    下图是测量值:

    A 实际电流

    B 采样电流

    C 采样电流/实际电流

    D 理论运算放大器输出电压  

    E -实际的 ADC 读取电压  

    f-实际运算放大器输出电压  

    G -实际电压对应于 ADC 值  

    H -理论电压对应于 ADC 值  

    I -实际 ADC 值

    和代码配置如下所示:

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:   

    感谢您提供的信息、让我决定本周在回顾后是否还有其他需要。   

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    谢谢、请参阅 如下 CSA 输出波形(黄色):

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    感谢您提供的波形。  这些 CSA 输入/输出是否实施了任何(RC)滤波? 您是否可以按照 DRV832x 数据表第8.3.4.3节中的详述、在执行"自动失调电压校准"后再次尝试测量 CSA 输出?

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    是否对这些 CSA 输入/输出实施了任何(RC)滤波? [/报价]

    他们尝试了 RC 滤波、但改进并不明显。

    、是否可以按照 DRV832x 数据表第8.3.4.3节中的详细说明在执行"自动偏移校准"后再次尝试测量 CSA 输出?

    测量输出、但在执行自动失调电压校准(软件和硬件)后问题仍然存在。

    谢谢。此致、

    切里

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    感谢您的澄清。  

    我会继续查看您提供的信息、从而不断更新您的信息。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    谢谢、希望收到响应。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    我们的团队目前因美国节假日而不在办公室、我们将在下周回来。
    请预计您的问题会延迟回答、并在此分享可能对分析有帮助的其他详细信息。

    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提醒一下、此问题仍在继续、客户想知道是否有任何更新?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    很抱歉,由于一些外部因素,我延迟了很长时间。  

    我注意到 Cvref 为1uF、而不是建议的0.1uF、您是否可以换用推荐的元件?

    您能否检查 当 VREF_DIV 位切换(0b、1b)时该 SOx 失调电压如何变化? ——这种偏移可能是基于所应用的 VREF 的内部偏压的一个因素。   

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我们已锯切为推荐的组件(1uF->0.1uF),问题仍然存在。

    我们还 通过切换  VREF_DIV 位(0b、1b)来修改软件配置,未发生任何变化。

    您请求的两个故障排除项目是否就是校准基准电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Joshua 在假期外出、但1月的第一周会回来。   当他回到办公室时、他将努力作出回应。 感谢您的耐心!

    此致、

    安东尼·洛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、   

    我回到办公室并对重大延误表示歉意。  

    是的、前两项是潜在地校准可能会抵消 CSA 测量的基准电压、 而我想问用来测量实际相电流的具体方法与看起来更大的 CSA 输出相比?  我希望确保在最理想的位置进行此测量、以减少任何误差。   

    此致、  

    -约书亚