大家好!
请提供任何有关这方面的指导。
我已按照以下配置使用了 H 桥驱动器:

我用它通过20ms 的脉冲驱动一个闭锁阀。 阀门关闭时、VDD_SYS_3.3V 上似乎存在反电动势、形式为电感负载反冲。
我认为使用内置二极管可以续流、但事实并非如此。
VCC 和 VM 的组合是否可能导致此问题、或者在驱动信号 IN1、IN2、nSLEEP 方面所做的工作不是理想的情况?
感谢您的任何想法。
再次感谢、
Sasanka。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
请提供任何有关这方面的指导。
我已按照以下配置使用了 H 桥驱动器:

我用它通过20ms 的脉冲驱动一个闭锁阀。 阀门关闭时、VDD_SYS_3.3V 上似乎存在反电动势、形式为电感负载反冲。
我认为使用内置二极管可以续流、但事实并非如此。
VCC 和 VM 的组合是否可能导致此问题、或者在驱动信号 IN1、IN2、nSLEEP 方面所做的工作不是理想的情况?
感谢您的任何想法。
再次感谢、
Sasanka。
尊敬的 David:
感谢您的答复。 我们有一个开关频率很低的阀门、其输出脉冲为20ms、我们已使用此器件来驱动此阀门。
作为治疗周期的一部分、每134秒会发生两次这种情况。
如果表示为 VCC 和 VM 馈电的开关电源频率、则很可能在轻负载情况下会加载大容量电容以支持阀负载。 因此、频率可能是可变的、并且不处于 PWM 模式、以便具有固定的开关频率。
一个可以尝试的好方法是使用反激式二极管。 将对此进行更新。
谢谢、
Sasanka。