This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210P:DRV8210P

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1312183/drv8210p-drv8210p

器件型号:DRV8210P

大家好!  

请提供任何有关这方面的指导。  

我已按照以下配置使用了 H 桥驱动器:  

我用它通过20ms 的脉冲驱动一个闭锁阀。  阀门关闭时、VDD_SYS_3.3V 上似乎存在反电动势、形式为电感负载反冲。  

我认为使用内置二极管可以续流、但事实并非如此。  

VCC 和 VM 的组合是否可能导致此问题、或者在驱动信号 IN1、IN2、nSLEEP 方面所做的工作不是理想的情况?

感谢您的任何想法。  

再次感谢、

Sasanka。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasanka

    感谢您的提问。

    该电压可能是开关频率和电源电压的组合。  

    我建议增加 PWM 开关频率。 慢速开关可能会使电动势反冲在电感负载下更糟。  

    如果可能、增加电源电压可能有助于减轻电源的 EMF 反冲。

    另一项建议是在负载上使用反激式二极管、以在开关期间安全地消耗电感电流。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的答复。  我们有一个开关频率很低的阀门、其输出脉冲为20ms、我们已使用此器件来驱动此阀门。  

    作为治疗周期的一部分、每134秒会发生两次这种情况。  

    如果表示为 VCC 和 VM 馈电的开关电源频率、则很可能在轻负载情况下会加载大容量电容以支持阀负载。 因此、频率可能是可变的、并且不处于 PWM 模式、以便具有固定的开关频率。  

    一个可以尝试的好方法是使用反激式二极管。 将对此进行更新。  

    谢谢、
    Sasanka。