请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8705-Q1 您好!
我们为我们的应用使用 DRV8705SQRHBRQ1电机驱动器 IC、我们使用的电机的最大电流为15A。 我们使用了2盎司覆铜、并在最大电流下测试了电机。 但是、现在我们的制造商建议更改1.5OZ 的铜厚度、而不是2oz。
请告诉我们这一变化是否会影响 IC 性能、或者应该没有问题。
厂商建议:您要求的是阻抗线宽0.13mm,我们不能扩宽,我们建议把外部铜厚度改为1.5盎司,请 确认!
谢谢。
索纳利