This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:PCB 铜厚度

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1314116/drv8705-q1-copper-thickness-of-the-pcb

器件型号:DRV8705-Q1

您好!

我们为我们的应用使用 DRV8705SQRHBRQ1电机驱动器 IC、我们使用的电机的最大电流为15A。 我们使用了2盎司覆铜、并在最大电流下测试了电机。 但是、现在我们的制造商建议更改1.5OZ 的铜厚度、而不是2oz。

请告诉我们这一变化是否会影响 IC 性能、或者应该没有问题。

厂商建议:您要求的是阻抗线宽0.13mm,我们不能扩宽,我们建议把外部铜厚度改为1.5盎司,请 确认!

谢谢。

索纳利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sonali、

    1.5盎司可能会起作用、但这取决于系统的所有其他条件。  覆铜2盎司时、器件稳态时的温度是多少?  运行该测试、可以看到您需要处理多少裕度。  如果该器件几乎处于热关断(TSD)温度且覆铜2盎司、则可能无法正常工作。   

    请参阅 电机驱动器 电路板布局的最佳实践、了解有关电机驱动器电路板布局的其他提示和优化。  

    此致!

    雅各布