您好,
我用24V电源驱动drv8912芯片,当把nSleep引脚置1以后,nFAULT pin就会报错,当我把EXT _ CLR位后,状态寄存器IC _ STST的OVP位还是1,请问是怎么回事?还有,OVP的阈值只能设置为21V或者33V吗,不能更改为别的值(例如24V)吗?_ OVP设置为1后,错误就会消失。但是在我设置FLT


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我用24V电源驱动drv8912芯片,当把nSleep引脚置1以后,nFAULT pin就会报错,当我把EXT _ CLR位后,状态寄存器IC _ STST的OVP位还是1,请问是怎么回事?还有,OVP的阈值只能设置为21V或者33V吗,不能更改为别的值(例如24V)吗?_ OVP设置为1后,错误就会消失。但是在我设置FLT


尊敬的 Annie:
当 nFAULT 引脚报告错误时、IC_STAT 读取数据是多少? 它是否仅显示 OVP 错误? 请参阅 OVP 阈值规格下方的。 这些是可用选项。 根据这些24V 电源的规格、您必须使用 EXT_OVP = 1b 以避免触发 OVP。 它不能更改为其他值。

此选择将检测电压是否已达到最大值。 并且完全处于绝对最大值范围内。 通常、当 BDC 电机停止时、其能量(反电动势)会被泵送到 VM 节点、通常使用电源提供的电压来增加 VM 电压。 OVP 将检测此类情况并报告为 OVP 错误。 当然、如果电源由于某种原因而超出阈值、那么也会被检测到。 谢谢。
此致、Murugavel