请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8824-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8824
您好、
客户使用 DRV8824驱动步进电机、有时电机旋转方向和 DIR 设置方向不一致。
以下是测试范围:
前12个分段反转,然后19个分段反转,但最后一个框中的控制被传输9次,前8个分段反转,第9个分段反转。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
客户使用 DRV8824驱动步进电机、有时电机旋转方向和 DIR 设置方向不一致。
以下是测试范围:
前12个分段反转,然后19个分段反转,但最后一个框中的控制被传输9次,前8个分段反转,第9个分段反转。

尊敬的 Colt:
这是之前发布的同一个问题吗? 我们需要解决哪个主题? 谢谢。
此致、Murugavel