This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:数字输入电压超出额定电压

Guru**** 675520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1307710/drv8714-q1-digital-input-voltage-exceeds-the-rated-voltage

器件型号:DRV8714-Q1

团队成员

有时会向数字输入电压施加高于额定电压的电压。

是否有办法可以通过实施限流电阻器等措施使其可接受?

此致、

斋藤瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saito-San,

    数字输入具有内部下拉或上拉、具体取决于哪个引脚、例如 nSCS 具有一个上拉电阻器。 因此、串联电阻可能也可能不是输入逻辑电平以及数字输入的解决方案、通常数字输入具有更高的输入阻抗、因此可能需要一个高阻值串联电阻、这可能会影响系统的抗扰度。 因此、您必须逐个查看这种问题的情况。 每个引脚上的预期最高电压是多少? 如果不知道这些信息、我们无法提供通用答案。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel-San

    感谢您的答复。
    下面列出了每个引脚上的最高电压。

    DRVOFF_NFLT 16V
    NSLEEP 16V
    IN1_EN1 16V
    NSCS 16V
    SCLK 16V
    SDI 16V
    SDO 16V

    上述电压不会持续施加、我们也不要求电压正常工作。
    我希望从是否销毁这种武器的角度得到一个答复。

    此致、

    斋藤瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saito-San,

    感谢您提供更多信息。 如果引脚在短时间内看到16V 电压、则这会超出这些引脚的绝对最大规格。 在发生潜在的故障之前、它们会出现电气过载。  如果这些引脚上的电压电平不符合绝对最大规格、器件很可能被永久损坏。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel-San

    您是否知道在不破坏元件的情况下流入这些引脚的电流大小?
    没有必要建立通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Saito-San,

    电流过大的情况可能只是其中一部分。 例如、请参阅下面的输入结构。 除了齐纳二极管、您看不到每个引脚周围的 ESD 结构。 它们可以建模为一个二极管、其阳极连接到引脚、阴极连接到 VDD 和 PVDD。 它们的额定电流通常为 mA 左右。 持续点击高电压可能会随着时间的推移在结构上对这些二极管造成永久损坏、并可能导致短路或开路。 如果短路、我们将立即知道。 如果开路、MOSFET 的输入结构可能承受应力。 我列出了潜在风险。  

    几乎所有这些引脚都由 MCU 驱动。 这些 MCU GPIO 是如何承受16V 的。 客户是否可以加入外部电压限制、例如使用齐纳二极管来吸收能量。 谢谢。

    此致、Murugavel