This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:DRV8847在并联桥接模式下的奇怪行为

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1305273/drv8847-strange-behaviour-of-drv8847-in-parallel-bridge-mode

器件型号:DRV8847

我将在 MODE = 1和 IN3 = 1的情况下使用 DRV8847。 在低于2kHz 的 PWM 频率下、器件按预期运行。 高于这个频率时、应该为 L 的输出具有一个与 H 输出相反的相位的信号(请参考数据表中的表5)-例如、如果 IN1=0V 且 IN2具有输入 PWM 信号、 OUT2和 OUT4产生预期的 PWM、但 OUT1和 OUT3产生约30% PWM 的反相信号、随后 OUT1/3脉冲宽度随着输入脉冲宽度的增加而减小。 结果是、直到输入信号达到约30%的脉冲宽度后、连接的电机才会启动。

是否有人观察到这种效应、并知道导致这种效应的原因?

——Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!  

    请给我24小时的时间来了解这件事、然后给您回复。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    您是否在使用我们的 EVM。 如果没有、您能否向我发送一份您电路板的原理图、以及您能否使用我们的 EVM 尝试相同的过程。 我也将使用 EVM 在终端尝试它。 我将在本周结束前向您提供最新情况。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Keerthi

    感谢您抽出时间对此进行调查。 我 附上了电路的图像。 VIN 在5V 和13V 之间变化、Vin 上有一个22uF 电容器。 PWM1/2由 AVR 直接驱动、OUT1/2直接连接到负载-可以是测试用的电阻、也可以是铁芯电机(例如 RE280)。

    ——Andy

    22 μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您提供原理图。 我明天会提供最新情况。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    只需检查一下您终端上是否有任何更新以及这是否仍然是一个问题。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 这仍然是一个问题。 我必须做错事,但我看不出它是什么。 您是否在 EVM 上得到了干净的输出?

    ——Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!  

    我已经在这一端上捕获了一些波形。 您是否也可以尝试在您的终端上复制此示例:

    此致!

    凯尔蒂