我将在 MODE = 1和 IN3 = 1的情况下使用 DRV8847。 在低于2kHz 的 PWM 频率下、器件按预期运行。 高于这个频率时、应该为 L 的输出具有一个与 H 输出相反的相位的信号(请参考数据表中的表5)-例如、如果 IN1=0V 且 IN2具有输入 PWM 信号、 OUT2和 OUT4产生预期的 PWM、但 OUT1和 OUT3产生约30% PWM 的反相信号、随后 OUT1/3脉冲宽度随着输入脉冲宽度的增加而减小。 结果是、直到输入信号达到约30%的脉冲宽度后、连接的电机才会启动。
是否有人观察到这种效应、并知道导致这种效应的原因?
——Andy